This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:超声波水表校准

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600249/msp430fr6043-ultrasonic-water-meter-calibrations

器件型号: MSP430FR6043

各位、我需要帮助校准我重新设计的超声波水流量计。 用于 MSP430FR6043/6047 的 EVM430 已经具有内置 HMI、因此可轻松调试结果并将其作为目标。 但是、由于我重新设计了所有内容并添加了通信模块、因此需要帮助进行调试。 我使用 MSP430FR6043 作为主代码、并重写了整堆代码、当然从 TI (Texas Instruments) 演示代码开始。 现在我要校准我自己的电路板、因为我没有 GUI。 我的目标是对流量进行纯校准体积测量、并使用我的 GSM 通过 HTTP/HTTPS 将其报告给系统。 各位、任何可以帮助我逐步调试所有内容的文档、或者任何想法、我都很乐意提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    恐怕我们 没有任何文档 和指南 来在 没有 GUI 的情况下执行校准、谢谢!

    此致、
    彼得