This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:不稳定 ToF 和流速测量并将流速转换为体积

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1597938/msp430fr6047-unstable-tof-and-flow-rate-measurement-and-converting-flow-rate-to-volume

器件型号: MSP430FR6047

尊敬的工程师:

我们正在使用 TI MSP430FR6047 评估板来测量流速和体积。 在我们的测量中、一切似乎都正常工作、ToF 与变化的流速密切相关。 但是、我们观察到流速偶尔会出现跳跃。 如附图所示、在恒定流速下会出现约 1.5%的波动。

 

数据值 差值与参考值 百分比差异
4.030336(参考) 0.000000 0.00%
4.087739 +0.057403. +1.42%
4.025302. −0.005034 −0.125%

第一个问题: 您能否告诉我如何获得更稳定的值? 我的代码中应该更改或改进哪些内容?

第二个问题: 如何读出累积的体积值? 是否已在 USS 库中计算累积体积、或者我是否需要自己计算? 如果我需要自己实施、我该如何实施? Flowrate.JPG

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    请告诉我如何获得更稳定的值? 我的代码中应更改或改进哪些内容?

    除了考虑一些测量误差外、还请注意、 测试过程中的水流微小变化也可能会导致流速偶尔出现波动。 从图中可以看出、跳变主要是由 ToF 差测量引起的。 如果可能、您可以参阅 超声波水表设计和测试学院 以使用 GUI 捕获 dTOF 曲线、以查看标准偏差和平均值。

    如何读取累计体积值? 是否已在 USS 库中计算累积体积、或者我是否需要自己计算? 如果我需要自己实施、我应该如何实施?

    USS 库不支持自动累积卷、需要用户自行计算、您可以参阅以下主题了解更多详细信息。

    MSP430FR6043 的水流检测

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢。

    您能否告诉我 USS 内是否有任何均值计算滤波器、这些滤波器是否可以用来使 TOF 测量变得平滑? 我可以自行实施 FIR 滤波器来解决问题、但会带来一些延迟。 如果存在这样的滤波器、我更倾向于使用 USS 库的内部功能。

    如果有内部均值计算或平滑处理选项、您能否说明如何配置它、以及需要调整 USS 库设置中的哪些参数?

    此致、Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    很遗憾地告诉大家、据我所知、我们在库中不提供任何内部过滤器选项、它需要用户自行实现。

    您提到过当您执行 FIR 滤波器会导致延迟、因此 LEA 模块可能会有所帮助、您可参阅以下文档和相关资源、详细了解 适用于水流量测量的超声波传感子系统参考设计

    此致、
    彼得