This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:PVCC/PVSS 去耦电容值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6045, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600802/msp430fr6045-pvcc-pvss-decoupling-capacitor-value

器件型号: MSP430FR6045

尊敬的专家:

尊敬的专家:

我们正在查看 MSP430FR6045 文档、发现图 10‑2 中的描述性文本与 PVCC/PVSS 电源去耦相关的原理图之间存在差异。

www.ti.com/.../msp430fr6045.pdf

文本:
“‑µF‑µF 在 PVCC 和 PVSS 引脚之间连接一个 1 μ F 和一个 22 μ F 低 ESR 陶瓷去耦电容器的组合、以滤除电源线上的低频噪声(请参阅图 10‑2)。“

图 10‑2:
该原理图‑了一个 1‑µF nF 电容器和一个 22 μ F 电容器以及一个 22 Ω 串联电阻器。

电容器值存在差异。 您能否确认哪一个正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    请参阅原理图、建议使用 1nF、另外在我们的 EVM430-FR6047 参考设计(如下所示)中、我们使用 1nF、还连接了类似的 E2E 主题供您参考。

    此外、PVCC 和 PVSS 之间的电容器主要用于滤除低频噪声、从这个角度来看、是否使用 1nF 或 1uF 对低频截止频率几乎没有影响、但实际上、客户可以参考我们的 EVM 设计、使用 1nF。

    MSP430FR5043:PVCC 引脚周围的电阻器和电容器值

    此致、
    彼得