This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:内部校准的 CAN 8MHz 频率

Guru**** 2811255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600373/msp430fr6045-can-8mhz-frequency-internally-calibrated

器件型号: MSP430FR6045

您好、
1.我能否在内部校准从外部谐振器接收的 8MHz 信号

用于超声波传感器的 1MHz 信号的容差范围是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USS 库中提供了一个 API、以便使用内部 LFXT 来验证 HSPLL 频率。

    2.没有具体数据、但我们将此 8MHz 晶体 用于参考设计 EVM430-FR6047 、并使用其生成发送至超声波传感器 水表快速入门指南(修订版 B)的信号、因此您可以将其用作参考。

    此致、
    彼得