This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:使用低功耗 UART

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1601193/msp430fr5043-using-low-power-uart

器件型号: MSP430FR5043

尊敬的工程师:

我计划使用 MSP430FR5043IPM 来测量流速、并每 100ms 通过 UART 将数据发送一次到另一个 MCU。 我还想使用相同的 UART 接口来更新 MSP430FR5043IPM 的固件。

请告知我应该使用哪些 UART 引脚来实现以下目的:

  • ‑低‑μ A 功耗或超低‑μ A 低功耗 UART 模式、以及

  • 能够通过同一 UART 引导/进入 BSL 并更新 MCU 固件?

换言之、如果我希望在正常运行期间同时实现低‑功耗 UART 运行和基于 UART‑的固件更新功能、建议在 MSP430FR5043IPM 上使用哪种 UART 实例和引脚组合? 另外、为了将 MCU 置于 Boolloader 模式、我还应该做什么?

提前感谢您的支持。

此致、Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    换句话说、如果我希望在正常运行期间同时实现低‑功耗 UART 运行和基于 UART‑的固件更新功能、建议在 MSP430FR5043IPM 上使用哪个 UART 实例和引脚组合?

    根据数据表、BSL 的默认引脚为 P2.0 和 P2.1、因此 它将用于在 BSL 阶段传输固件数据、同时、您 还可以在应用代码中将其配置为低功耗 UART、不会发生冲突、因为 BSL 和应用阶段不会同时发生。

    另外、若要将 MCU 置于 Boolloader 模式、我还应该怎么做?

    请参阅《 MSP430 FRAM 器件引导加载程序 (BSL) 用户指南(修订版 AB) 》、了解详情。

    此致、
    彼得