This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:CMUT 与 MSP430FR6047 EVM 连接 — 直流偏置和耦合要求

Guru**** 2928680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1594695/evm430-fr6047-interfacing-cmut-with-msp430fr6047-evm---dc-biasing-and-coupling-requirements

器件型号: EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好 支持团队:

我们计划  将 EVM 上的标准压电式传感器替换为 电容式微加工超声波换能器 CMUT 液体检测应用的典型原理。 由于 CMUT 需要高 直流偏置电压才能运行、因此我们需要有关官方和推荐的 EVM AFE 连接方法的指导。

请提供有关以下集成点的技术确认和详细信息:  

 a.必要电压:   在保护 MSP430FR6047 芯片的文本{AFE}的同时、可以施加到换能器线路 CHx\_OUT、CHx\_IN 的最大安全直流偏置电压是多少。

 b.建议的电路拓扑: $\text{TI}$是否用于安全注入$\text{CMUT}$偏置并耦合$\text{ac}$激励/回波信号的参考设计(例如$\text{CMUT}$接口电路图)?

软件/固件配置

  • a. AFE 设置:  与压电式传感器相比、使用 CMUT 典型较低的信号振幅时、是否需要在 GUI 或 C 代码中优化特定的 AFE 增益或滤波器配置?

  • CMUT 应该考虑的所有因素

感谢您对该高级界面的专家指导。 我们期待您的详细答复。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CMUT 没有太多的经验、这种器件设计适用于某些流量计量用例。

    CHx_IN 和 CHx_OUT 最大电压为 3.3V。

    谢谢!

    此致

    Johnson