This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:需要工作温度更高的同一系列器件型号。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619, MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1597598/msp430f2619-need-part-number-in-same-series-which-has-higher-operating-temperature

器件型号: MSP430F2619

目前、我们使用 MSP430F2619TPN、它采用 LQFP 封装、80 引脚、工作温度范围为–40 至 105°C。 我们需要同一系列的控制器器件型号 (MSP430F2619)、它们具有更高的工作温度 (150/175°C) 和 80 引脚 LQFP 封装。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试  MSP430F2619S-HT  工作温度范围、最高可达 150°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F2619S-HT 采用 具有 64 引脚的 LQFP (PM) 封装。 我们需要采用 80 引脚 高温封装的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还提供了  芯片级 KGD 封装。