This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:TIDA-00460 线性传感器问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1595650/msp430f5528-tida-00460-linear-sensor-question

器件型号: MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: TIDA-00460

您好、

我们正在尝试寻找一个能够支持线性位置感应的单元。 我们已经研究了 TIDA-00460 器件、但这个看起来像是在 Z 轴上测量、但我们在 X 轴上的运动、因此我们想知道是否有一个应用可以使用该器件在 x 轴上测量材料的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MSP430 MCU 方面没有太多的经验。

    谢谢!

    此致

    Johnson