This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:CH0/CH1 接口保护

Guru**** 2928720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598315/msp430fr50431-ch0-ch1-interface-protection

器件型号: MSP430FR50431

在将电路板连接到水管时会遇到问题、
具体针对 CH0_IN/CH0_OUT 和 CH1_IN/CH1_OUT 连接。
有时、在连接过程中、存储器会损坏(数据损坏)、器件会冻结、直到其被擦除和重新编程。

1:您是否遇到过与任何客户类似的现象?
2:为了不影响超声波信号,是否可以  在连接器附近添加一个额外的小串联电阻? (和连接到 GND 的保护二极管)。
3:TI 是否建议这样做?
4:您是否有为此接口使用保护二极管的建议?

随附了根据 EVM 的电流连接原理图。

提前感谢。TI_Analog IF.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可能与某些客户遇到的 ESD 问题有关、建议将 TPD4E1U06 等 TVS 添加  到 CH0_IN/CH0_OUT 和 CH1_IN/CH1_OUT  引脚中

    此致、
    彼得