This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5887:固件或 FRAM 丢失

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1596614/msp430fr5887-loss-of-firmware-or-fram

器件型号: MSP430FR5887

大家好、E2E 专家:

该传感器使用 MSP430FR5887 作为主控制器。
生产过程:固件烧录 — 参数校准(参数存储在 FRAM 中)-断电 — 上电-传感器高温计数测试 — 断电-上电 — 半成品测试。
在生产过程中,有两台机器经过“传感器高温测试“,然后接通电源进行“半成品测试“,出现没有计数的情况。 经调查发现、断电时无法读取 FRAM 中的参数。 最后、程序被重新烧录、产品恢复正常。

从故障现象来看、烧录固件的一部分似乎已丢失。

一个月前我在论坛上看到了类似的情况。 您能否告知我是否已解决问题以及如何解决问题?

MSP430F247:MSP430F247 主存储器中的数据丢失或篡改

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试测试测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    运行测试时的温度是多少、这是否符合我们的 MSP430 规格?

    还需要他们检查在操作 FRAM 时是否存在任何风险:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 55 摄氏度下、在本批生产的一千件以上中、有两件出现了同样的症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果按照我们的规范运行 FRAM、我们之前不会发现类似的问题。

    这两个故障样本是否可以很容易重现此问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、该问题尚未重现。 我们将保留这两个样本。 一段时间后、我们将重复上述步骤、观察问题是否再次出现。 此外、在样本分析过程中、我们发现第一个问题是读取 FRAM。 然后、我们重新校准并写入 FRAM。 断电后仍然无法读取数据、但我们不确定写入是否成功。 重置和重新启动未解决问题。 只有重新刻录固件才能解决问题。 下一次操作的结果将通知您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现问题时、请帮助从 FRAM 中读取内容。 然后、您 可以将其与正常值进行比较、以查看是否有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。 如果有任何问题、我将解压缩固件。