This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:使用 LP-MSPM0L2228 设置 XDS-110 调试器时需要帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1604035/lp-mspm0l2228-need-help-setting-up-xds-110-debugger-with-lp-mspm0l2228

器件型号: LP-MSPM0L2228
主题: MSPM0L2228 中讨论的其他器件

我对嵌入式开发很陌生、因此这似乎是一个显而易见的问题、但我正在处理一个项目、由于限制、我必须使用 MSPM0L2228、我想调试我的代码等等。 TI 表示、它的调试器是 XDS-110、因此经过研究后、我得到了该调试器。 我不确定如何使用硬件设置调试器、以及如何使其与 Windows 11 或 Ubuntu 24.04 进行通信。 任何帮助都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 具有 XDS110 内置功能(USB 连接器附近的电路)。 CCS (Code Composer Studio) 知道如何通过 USB 与它进行通信。  

    拥有(定制)目标板后、您可以使用 LaunchPad 的 XDS110 通过 2x5 连接器(“XDS110 OUT“)对其进行编程。

    CCS 当然可以在 Win11 上运行;我知道它也适用于某些 Linux 变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    正如 Bruce 提到的、LaunchPad 包含一个 XDS110、它可通过 Micro USB 与您的计算机通信。

    您还可以使用独立的 XDS110。 这是 XDS110 调试探针用户指南。 本指南也可能有帮助: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

    Code Compose Studio (CCS)Uniflash 都与 Linux 兼容。

    如果您有任何其他问题、请随时在此处跟进或创建新主题。

    此致、

    Owen