This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:IBIS 模型

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1601734/msp430-flasher-ibis-model

部件号: MSP430-FLASHER

尊敬的团队:

 

对于 MSP430FR2433IRGET IC、寻找用于 SI 仿真的 IBIS 模型。

请支持查找文件或提供相同的文件。

 

谢谢。

此致、

Nagendra Prasad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    我已联系我们设计团队的一位成员并附上您的申请、他们将向此主题添加更新。

    此致、
    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    感谢您的更新。

    正在等待您的回答。

    此致、

    Nagendra Prasad