This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 低传感器频率<500kHz

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1604595/msp430fr6047-msp430fr6047-low-transducer-frequencies-500-khz

器件型号: MSP430FR6047

我们已经运行了流量测量测试、其中换能器的谐振频率约为 480kHz、结果非常不错。 我们现在有一对具有不同管径的传感器、其中传感器的谐振频率约为 300kHz、因此我们通过通信协议将 300kHz 值发送到 MSP。 我们可以看到、300kHz 频率已从一个换能器发送或传输到另一个换能器、但无法从 MSP 处理信号(无上行 tof、下行 toff、无 dtof,无流量值)以获得正确的输出。 I RED 在另一个线程中表示 msp430FR6047 在高达 2.5MHz 的频率下确实支持“大约“800kHz 的频率、但我们已经获得了频率为 480kHz 的适当输出值。 是否有办法以大约 300 kHz 的频率获得流量输出? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于水表、我们的解决方案通常支持 传感器的 谐振 频率以 1MHz、2MHz 为中心。

    由于使用的 480KHz 工作正常、因此当您更改为 300kHz 时、您是否还使用了 超声波水表 来检查 ADC 采集波形是否足够好、因为我们的算法基于 ADC、流速结果也取决于它 、因此我们可以通过查看 ADC 采集波形直观地确定传感器频率和其他设置下的可行性。

    此致、
    彼得