This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:适用于该应用的微控制器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1603388/msp430afe221-suitable-micro-controller-for-the-application

部件号: MSP430AFE221

尊敬的团队:

我们需要一个低成本微控制器来满足研发应用的需求。 此产品的年数量为 50,000。 微控制器应具有以下输入。

  1. 它适用于我们基于电池的应用(低 Q 电流和睡眠电流)
  2. 它应该有 5 个 ADC 通道 — 12/16 位 ADC 就足够了
  3. 引脚总数将<64
  4. 大于 16 位微控制器
  5. 内置无线模块非常适合(不是必需的)
  6. I2C、SPI 和 USB 接口等所有接口都应存在
  7. 存储器在范围内应更高

请为我们推荐合适的微控制器。

 

此致、

Murugavel.S.