This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:使用 CCS 调试仪表

Guru**** 2918240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600404/msp430f6779-debugging-the-meter-using-ccs

器件型号: MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-ISO

您好、

如果仪表连接到 230V 电源、如何使用 CCS 调试仪表功能。
或者如何在 CCS 中测试代码是否正常工作?

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尽管外部电源为 230V、但电路板上的 MCU 实际上仍由 3.3V 电源供电、并与 230V 隔离、对吧?

    如果您有 MSP-FET 等调试器、请参阅 MSP 调试器用户指南(修订版 O) 以将其连接到电路板、您 可根据 电能测量技术指南 1.20.00.00 中的指导进行加载编程和调试

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了 MSP430F5526LP LaunchPad、它包含板载调试器、我可以用它来代替 MSP-FET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    是的、您可以尝试使用它。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以在没有 MSP-ISO(隔离器,B/w EVM 和主机)的情况下使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果具有隔离器、会更好、但我认为您也不需要像 LP 那样使用 隔离器、因为 MSP430F5526LP 上没有隔离器 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 230V 电压外部连接 EVM 时、是否可以将调试探针直接连接到 PC 而不隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您的 230V 高压电源域和 MCU 的 3.3V 电源域实际上是隔离的、对吧? 如果高压区域和低压区域之间有良好的隔离、则无需添加隔离器、但仍需要强调的是、添加隔离器将是保护 PC 的更安全方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ISO 已连接、那么我无法通过 JTAG 在调试模式下连接它? 最佳方法是什么以及如何在没有 ISO 的情况下连接到 JTAG
    在 CCS 中的何处可以看到校准值  
    我们可以同时连接 CCS 和 EMDC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我相信以下文档将帮助您更好地理解连接。  《电能测量技术指南》1.4.00.03

    此致、

    彼得