This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:正在寻找适用于小型液体测量的 EVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605134/evm430-fr6043-looking-for-suitable-evm-for-small-liquid-measurement

器件型号: EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047MSP430FR6047

尊敬的专家:

经过前一篇文章的讨论、开始进一步研究哪款 EVM 更适合客户:
 
 
似乎 EVM430-FR6047 更适合。  
 
我们有以下要求:  
-在 X 个时间内测量流经管道的水体液体的体积
-流动不规则
-最小体积出来: 5 毫升 30 分钟(精确度:结果 2,5~7,5 毫升是正常的)
-产生的最大体积: 200ml 在 5 分钟内(精确度:结果 190 至 210 mL 是正常的)
-因为它是一个不规则的流动速度是不同的:最小速度 — 1 mL/min,最大速度
- 100mL/min -使用超声波流量测量 — 传输时间原理-
-管径:1.5 毫米;管长:11 毫米
-射线管有一个 U 形轮廓,其中传感器放置在轴向发送其信号
 
您能告诉我们哪款 EVM 更适合这种情况吗?
 
感谢您的支持。
 
此致、
阿奇·A·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    是 的、MSP430FR6047 是水表的典型值、因此可能更适合您的应用。 此外、 FR6047 拥有适用于水表应用的全面指南文档、因此您无需对 EVM 板进行大量硬件修改即可快速入门、从而加快项目的验证和开发。

    《超声波传感解决方案 (USS) 指南》

    此致、
    彼得