This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:微控制器设计审查

Guru**** 2890850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598542/msp430fr5962-microcontroller-design-review

器件型号: MSP430FR5962

尊敬的团队:

我们在设计中使用了两个 MSP430FR5969IRGZT MCU。 我们使用 UART 将这些 MCU 配置为模拟设备运行并提供数字 I/O 原理图的 函数、请查看并提供 feMCU.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。 您能发送到 msp-sbd-review@list.ti.com 、我们会给您提供反馈意见吗? 我们通常会在星期五上做这些评论、因此您应该尽快收到反馈。 谢谢!

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我已通过电子邮件共享 PDF、但尚未收到回复。 请仔细查看、并在您方便时提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahash:

    我不确定原因、但我们没有收到任何审核申请、但我会确保将其添加到我们的审核星期五中、并回复您提供的反馈。

    -布赖恩