This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:C-GANG 复位问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG, MSP430F247, MSP430F248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1601244/msp430f247-c-gang-reset-issue

器件型号: MSP430F247
主题中讨论的其他器件: C-GANGMSP430F248

C-GANG 似乎有一条重置线路连接到所有六个 DUT 和有限驱动器...

我们带有 MSP430F247 或 MSP430F248 的器件有 47k 上拉电容器和 2200pF 电容器、并且连接了一到五个器件(总共 9400 欧姆和 11nf)、“硬件复位(RST 线路)和启动应用程序“可以正常工作、但如果我们连接第六个器件(总共 7833 欧姆和 13.2nf)、应用程序无法启动。

如果我们断开并重新连接设备的电源、应用程序将正常启动。

我们尝试增加复位脉冲时间或选择了 JTAG Slow、但没有改变。

我们使用六条线路、分别是 4 个 JTAG、RST 和 GND;VCC 未连接。

该问题属于 7.8k Ω 上拉电阻或 13.2nF?

谢谢、此致

Guido

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    以下是 C-GANG 分离器 J4 的原理图:

    6 个 DUT 中的每一个都有单独的 RST 线路。

    完整的原理图和用户指南可 在此处找到

    但如果我们连接第六个器件(总计 7833 欧姆和 13.2nf)、则应用程序不会启动。

    这是否意味着应用程序仍在所有 6 个器件上成功加载?  

    如果我们断开并重新连接设备电源、应用程序将正确启动。

    这是否适用于所有 6 款器件?

    6 块电路板的总综合功耗是多少? VCC = 3.3 时的 C-GANG 能够以最高的 200mA 电流供电。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢 Anwer 和新年快乐。

    应用程序在所有 6 台设备上均已成功加载、断开并重新连接设备电源后、所有 6 台设备均可正常启动。

    这些器件不由 C-GANG 供电、而是采用单独的 3.3V 电压

    谢谢、此致

    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    新年快乐!

    从 8 月开始配置 Gang-Pro 软件以使用外部电源时出现问题。 以下是 12 月的更新版本、可修复 GUI、但当前仍存在独立模式问题。

    e2e.ti.com/.../8507.GangPro_2D00_ARM_2D00_03_2D00_Dec_2D00_2025.zip

    您能否使用此版本进行测试、看看它是否能解决您看到的问题?

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的快速回答。

    现在我们拆除了我们的试验台,我们正在建造一个装置来对六个器件进行编程,准备好后我将测试新版本。

    关于软件的一个问题是:如果我们将两个 C-GANG 连接到一台 PC 上、我们如何对 12 个器件进行编程而无需选择手动一个编程器、对六个器件进行编程、然后选择另一个编程器并对另外六个进行编程?

    此致

    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    我认为这不是使用 GUI 可以实现的。 我正在与 Elprotronic 进行检查、以查看是否可以使用他们的 DLL。 这可能会节省一些时间、但您可以打开多个 GUI 实例、为每个分配不同的 C-GANG、然后对连接的器件进行编程。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    我已经确认与 Elprotronic 它是可能控制多个 C 组,使用他们的 DLL 是最简单的方法。 他们的 Wiki 网页上提供了代码示例: https://elprotronic.atlassian.net/wiki/spaces/FPGPARM/pages/57770262/C+C+Basic+Demo+Code+Sequence。 安装目录中还提供了演示示示例、说明如何使用多个适配器。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian

    现在我们将使用两台 PC、将来我们将考虑开发专用软件。

    此致

    Guido