This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430-FR6043 EVM 上的 UCA3 UART 存在问题

Guru**** 2932830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605337/msp430fr6043-issue-with-uca3-uart-on-msp430-fr6043-evm

器件型号: MSP430FR6043

尊敬的先生:

在使用 UCA3 上的 UART 数据传输时、MSP430-FR6043 EVM 板出现问题。 目前、我们无法将 UCA3 (P2.0/P2.1) UART 用于 TX 和 RX。

您能否查看代码、并指导我们如何正确使用 UCA3 进行 USB 到 TTL 转换器的数据传输和接收?

     

您能尽快解决这个问题吗、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请 参阅 EVM430-FR6043 硬件指南 以检查硬件设置是否正确。

    请 下载 以下链接中的示例代码并检查代码。  MSP430FR6043

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > P2SEL0 |=(BIT0 | BIT1);

    > P2SEL1 &=~(BIT0 | BIT1);

    这会设置 PSEL=01。 根据数据表 (SLASEF5B) 表 9-28、若要获取 UCA3、应使用 PSEL=10。 请尝试:

    > P2SEL0 且=~μ T (BIT0 | BIT1);

    > P2SEL1 |=(BIT0 | BIT1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生、问题已解决。