This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:符合 IEC61508 标准的安全库

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599057/msp430f5437a-iec61508-compliant-safety-library

器件型号: MSP430F5437A

您好、

我们使用 MSP430F5437A MCU、将根据 IEC61508 进行功能安全认证。 我们正在研究两个领域、特别是 RAM 和 CPU 诊断。  TI 是否有可用于 RAM(交叉耦合)测试和 CPU 测试(操作码,总线测试)等的安全库

 

谢谢。此致、

Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们只有以下安全库:

    https://www.ti.com/tool/MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您是否有关于 60730 封装与 61508 或类似要求的相似性的任何文档或信息?

    当然,我们可以自己进行这样的比较,但如果你已经有一些想法或分析,这将节省我们一些时间!

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mile、

    我们只有用于 MSP430 的 IEC60730 材料...

    谢谢!

    此致

    Johnson