This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:二氧化碳流量测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1606584/msp430fr6043-carbon-dioxide-flow-measurement

器件型号: MSP430FR6043

下午好、

我有一个与 MSP430FR6043 超声波传感 MCU 相关的问题。 通过阅读技术文档、我知道可以实施该器件来测量气体中的流速。 我正在考虑一种应用、要求我测量具有高浓度二氧化碳(体积超过 50%)的气体混合物的流速。 由于二氧化碳会表现出超声波的显著衰减、因此我想知道您是否知道之前有任何开发成果或使用 MSP430FR6043 进行此类测量的应用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对此没有太多的经验、因此可能会为您提供有限的问题信息、我注意到还有一些文章提到了 使用 USS 进行二氧化碳测量、这表明一些客户可能已经使用 USS 解决方案进行了评估。

    MSP430FR5043:超声波感应库 — 声速的影响

    声音在空气中衰减得非常快、如您在技术文档中所见、我们在 USS 模块中获得了 PGA、这可以增加信号、据我所知、一些客户还将构建一个外部电路来进一步放大信号。

    谢谢。

    此致、
    彼得