This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:控制器复位非常敏感。 探测期间、控制器重置。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1609256/msp430f6779a-controller-reset-is-very-sensitive-the-controller-resets-during-the-probing

部件号: MSP430F6779A

您好、

我们使用 MSP430F6679A 高效能指标微控制器设计交流 EVSE L2 充电器。 我们观察了在电路板上探测交流电压时控制器复位的条件。 交流输入为 230V/50Hz。  

我们尝试使用多个器件、并声称所有电路板都存在问题。  

我们将通用复位电路连接到微控制器的复位引脚 100 上。 使用的电阻器为 47k、电容器 1000pF。  

期待就此提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gairav:

    我们在微控制器的复位引脚 100 上连接了通用复位电路。 使用的电阻器为 47k、电容器 1000pF。  [/报价]

    首先、我建议您可以尝试增大电容器以查看它是否有所帮助。

    同时、我建议您捕获复位信号以查看它是否具有大噪声。

    以及 VDD 和 GND 接口。  您的系统隔离电路性能可能不理想、这会导致 VDD 或 GND 中产生很大的噪声、然后使器件复位。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Sal。

    我们仍在尝试。 我们将在明天之前为您提供一些测试案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为当您“探究“时会发生这种情况、您可能想确切地思考正在做什么。