This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:在 XT2 处使用谐振器。 电阻器?

Guru**** 2927720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1609003/msp430f169-use-of-resonator-at-xt2-resistor

部件号: MSP430F169

一切都表明应该可以在 XT2IN 和 XT2OUT 之间直接连接一个陶瓷谐振器。  我们将为 MSP430 使用 7.37MHZ 和 VCC 3.3V 电压。  https://www.geyer-electronic.de/wp-content/uploads/2022/11/KX-ZTT-CR-MG tinger.pdf 引脚 1 和引脚 3 之间似乎需要一个电阻器、但我们无法找到任何显示该处有内部电阻器的 TI.com 文档。  请提供建议。 空间很小、因此我们尽量避免使用外部额外的电阻器。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svein:

    该引脚没有内部电阻器、因此设计中必须使用外部电阻器。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。