This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:模板示例代码中无需 GUI 即可进行定制电路板校准

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1609728/msp430fr6047-custom-board-calibration-without-gui-in-template-example-code

器件型号: MSP430FR6047

您好 TI 团队:

我们正在使用具有不同流速(从 0 到 7000 LPH)的模板示例代码来开发定制电路板。 我们希望在不使用 GUI 的情况下校准定制电路板、但我们无法这样做。 我注意到uss_calibrateVFRFlow(*config, *result)中的功能ussSwLibVFRCalibFlow.c。 此功能是否用于校准? 主要问题是:如何在不同流速 (0 至 7000 LPH) 上使用参考表流速校准我们的定制仪表 (FR6047)?

请帮助我们。 提前感谢您。

 

此致、

Veeranna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  veeranna:

     

    我注意到了uss_calibrateVFRFlow(*config, *result)中的函数ussSwLibVFRCalibFlow.c。 此函数是否用于校准?

    是的、用于校准。 当您看到“USS_calibrteVFRFlow"函“函数时、它将为原始流速增加斜率和偏移、如下所示。

    主要问题是:我们如何在不同流速 (0 至 7000 LPH) 下使用参考表流速校准我们的定制仪表 (FR6047)?

    有关如何使用参考表进行校准的信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf、即使它基于 GUI、但您可以在没有 GUI 的情况下将其作为校准过程的参考。

    以下主题讨论了自定义校准过程、以供您参考。

    MSP430FR6047:在流量转换期间、msp430fr6047 在特定采样频率下的处理问题

    此致、
    彼得