This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:与 GUI 定制板校准问题相关

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605386/msp430fr6047-regarding-the-gui-custom-board-calibration-issue

器件型号: MSP430FR6047

并正在研究 MSP430FR6047 水计量应用。 到目前为止、我们已经使用 USS 设计中心 PC 应用测试了该流程并通过 MSP430FR6047 EVM 板上的 I²C μ F 完成了校准通信。 我们当前的要求是使用 USS 设计中心 PC 应用在定制电路板上通过 UART 通信执行校准、但我们无法通过 UART 进行校准。 或者 在没有 GUI 设计中心的情况下如何获得仪表常数(音量比例因子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    到目前为止、我们仅在演示代码中提供 I2C 操作以与 GUI 进行通信、但您可以参阅以下两个线程以了解 UART 操作。

    EVM430-FR6047:通过 USB/eZ-FET 实现 UART

    EVM430-FR6047:UART 示例代码帮助

    在没有 GUI 设计中心的情况下如何获得仪表常数(体积比例因子)

    这话什么意思? 您可以直接在演示工程中设置该常数、如下所示、而无需使用 GUI。

     

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的答复

    I²C 正在开发不带 I ² C 接口的定制电路板、并使用 UART 进行通信。

    USS GUI 仅支持通过 μ I²C 进行校准、因此无法执行校准。

    我们希望直接在模板示例中设置仪表常数。

    请告知如何计算仪表常数、或者如何在我们的定制板中使用 GUI over UART 执行校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.关于仪表常数计算。 流速的计算方法为“ 仪表常数* Dtof /(absTOF_UPS * absTOF_DNS) “、因此根据下面的公式、您可以计算 面积 是根据管道设置参数获取仪表常数的器件。

    2.如前所述,USS  GUI 和我们的演示代码目前仅支持通过 USB 转 I2C 桥接器进行校准。 我们只使用 GUI 来提供校准过程、 超声波传感设计中心用户指南 02.40.00.00 中对此  进行了介绍 、我们没有任何其他校准 过程、例如没有 GUI 或无自定义 UART 转 USB。如果要以这种方式实现、建议参阅使用 GUI 的过程并进行尝试、但很抱歉这种方式支持有限。

    谢谢。

    此致、
    彼得