This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:无法使用 MSP-FET430UIF 工具与 DRV91670T DRV91690 建立通信:未知器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605162/msp-fet-cannot-establish-communication-to-drv91670t-drv91690-with-msp-fet430uif-tool-unknown-device

器件型号: MSP-FET
主题中讨论的其他器件: DRV91690UNIFLASH

你好。
我需要对新芯片 DRV91670T 和 DRV91690 进行重新编程。
我将使用 MSP-430UIF 工具和 Spy-Bi-Wire 连接类型来建立与控制器的通信。
我尝试了 CCS_6.1.2、Uniflash(几个不同版本)、MSPFlasher 和 FET-Pro430 软件工具、结果完全没有好转。
我花了很多时间收集所有必要的信息发生了什么,我发现了失败的原因。
所以我尝试了我的射击要求一些帮助与其他的,非公开的可选工具,以完成我的工作可能.
这款芯片配备了两块 BLDC 控制器板。
这两种应用都需要新的 DRV 和固件刷写过程、才能使其有用。
他们(板)旧,买新的,缺货,没有任何选项,以进一步的可用性,所以我决定尝试维修他们。
我从事电子产品和维修服务已有近 20 年了、所以我很确定我已经掌握了一套正确的知识、并拥有所有必要的工具来做到这一点。
另一方面,我总是试图修复破碎的东西,而不是买新的,因为我认为这种方式,往往很难,是最好的和正确的一个。
请告诉我任何可能性。
这对我来说是非常重要的,让他们恢复生活。
谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我有点惊讶,我没有得到任何一个答案。
    我只需要 DRV9 补丁文件和 SDK 软件包。
    没有他们,我的工作走向死胡同,没有机会推动它向前。
    有人能与我共享此文件吗?
    如果没有、请解释一下、问题在哪里、他们是如此高度的分类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slawo:

    很抱歉耽误响应。 请接受我的 E2E 朋友申请。 我将共享文件。

    谢谢、

    Dhinesh