This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:请说明 ADC12ON 位的功能、以及它与激活 REF(电压基准)外设的关系

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1611515/msp430f5359-please-explain-the-functioning-of-the-adc12on-bit-and-how-it-relates-to-activating-the-ref-voltage-reference-peripheral

器件型号: MSP430F5359

SLAU208Q、MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列 用户指南中记录了 REF(电压基准)外设在任何其他外设发出电压基准请求时变为活动状态。 具体引用了 ADC10_A、ADC12_A、CTDS16、DAC12_A、LCD_B 和 COMP_B 模块(并非所有这些模块都适用于我的 MSP430F5359 芯片)。

但是、REF 模块和 ADC12_A 模块的图不能明确哪些信号在 ADC12_A 和 REF 之间实际传送到图 26-1 中的或门以开启 REF 模块。

我会假设(是的,我知道)它是 ADC12ON 信号、但测试似乎并不表明情况如此。 REFOUT 一直被置为有效、但我在 VREF+引脚上看到任何电压时、唯一一次是将 REFON 置为有效;ADC12ON 置为有效不产生任何影响。

(是的,我将 REFMSTR 设置为“1"。“。)。)

我想我可以提出同一个问题的另一种方式是“ ADC12ON 位实际上有什么作用?“ 它是只为 ADC12 内核上电还是功耗更高?

最后一组相关的问题:启用后、电压基准稳定的速度如何? 连接到外部 Vref+引脚的任何去耦电容是否影响内部版本电压基准(由 ADC12 使用)的斜升时间? (我们在该引脚上连接了一个 100nF 去耦电容器,但我无法直接观察该电容器。) 数据表的第 8.38 节似乎对此时序有一些推断、但没有直接出来讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的提问!      MSP430F5359 的 ADC12CTL0 寄存器中的 ADC12ON 位可激活 12 位模数转换器内核、将其从低功耗默认状态开启。 它 允许 ADC 在不使用时断电。  当 ADCON 打开内核时、它不能明确保证内部基准发生器通电;这通常需要  REFON 位或特定的  ADC12VRSEL 配置、因此很可能是您看到内容的原因。 希望这对您有所帮助!

    -布赖恩