This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:刷写问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1612279/msp-exp430fr5969-flashing-issue

器件型号: MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969MSP-FET

我们正在尝试使用 CCS Studio 刷写 MSP430FR5969 LaunchPadTm 开发套件。 我们面临下面提到的错误 无法设置器件 Vcc 未知设备 请指导如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashash:

    您是使用板载 eZ-FET 还是外部调试器(例如 MSP-FET)?

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    您是否拥有最新的 MSP 调试堆栈

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们使用板载 eZ-FET、CCS 版本为 20.4.0

     

    有时我们也观察到了这些误差

    “连接到目标时出错:器件的调试接口已受保护“。

    此致、
    Yashash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashash:

    您是否更新到了最新的 MSP 调试堆栈?

    您可以尝试使用不同的 USB 电缆吗?

    您能否监测 VDD 并查看它是否稳定且足够?

    您能否确认该工程是针对正确的器件配置的?

    至于您观察到的另一条错误消息、您可以尝试使用引导加载 程序来解锁器件: 《MSP430 FRAM 器件引导加载程序 (BSL) 指南》。

    导致此行为的器件闪存到底是什么?

    此致、

    Owen