This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:请求 MSP 复位接口查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1613373/msp430f5342-request-for-msp-reset-interface-query

器件型号: MSP430F5342

尊敬的团队:

我们使用 Texas Instruments 的 MSP430 微控制器来生成和控制连接到 NXP T2080 处理器的所有接口的复位信号、包括 POR 复位。

请确认我们是否可以使用 MSP430 来控制和管理 MSP430 与 NXP T2080 处理器之间的所有复位接口、如所附方框图所示。
image.png
此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    我不太熟悉 NXP T2080、但如果 RST 信号只是“0"和“和“1"控制“控制、我认为没关系、因为它只是 GPIO 控制

    BR、

    Janz Bai