This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:未使用的 USB 端口

Guru**** 2892840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1614454/msp430f5659-unused-usb-port

器件型号: MSP430F5659

你好
我们正在修改当前设计、以便消除未使用功能的元件、在这种情况下支持 USB。  设计文档并未明确说明在这种情况下如何为 USB 端口路由信号。  请提供电路板设计建议。

谢谢

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    听起来您正在移除 USB。  

    在未使用 USB 时、您是否要求提供 PCB 布局指南?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  有关原理图建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您没有使用 USB 功能、则他们不应要求通常对 USB 的关注。  

    您是否将引脚用于任何其他用途?

    马修