This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:此产品的测试(筛选和放大器;QCI)流程

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1594890/msp430fr5969-sp-testing-screening-qci-flow-for-this-product

器件型号: MSP430FR5969-SP

您好:

我认为该产品的特定测试流程信息应该列在航天硬化塑料 (SHP) 器件的产品页面上、但我无法找到特定于产品的信息。 我正在尝试了解此产品的筛选和 QCI 测试流程、以及产品测试流程与适用 MIL 规范之间存在哪些偏差。

谢谢、

Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim。

    请检查以下文档是否有帮助:

    https://www.ti.com/lit/rr/slak022/slak022.pdf 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    您提到的报告用于 TID 测试。 我正在查找器件的筛选和质量合格检验测试要求。

    谢谢、

    Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    我在团队专家中转发问题、收到任何反馈后很快就会更新。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal、您能提供 我问题的最新信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    专家是本周的 OOO。

    我已经给他发了消息,让他在回来时帮助评论。

    感谢您的耐心。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、感谢您的耐心。 我不知道该特定文档、但我将在内部进行讨论、以了解我们是否有此类信息可提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, Brian ..我期待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:  

    您能否提供您所需具体信息的示例、以便我们能够按您所需的格式找到此信息?

    谢谢您、

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到下面的 TI 航天产品指南的第 45 页、其中提到了可以在航天 EP 和 SHP 产品类型的产品页面上找到“处理一致性报告内容“。 QML 器件的工艺一致性报告内容包括 MIL-PRF-38535 A、B、C、D、E.

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532k/slyt532k.pdf?ts = 1770228040188

    工艺一致性报告内容(应根据 TI 的航天产品指南在产品页面上列出)应阐明适用于 此特定产品的 MIL-PRF-38535 检查流程。 没有这些信息、我不知道对此特定产品执行了哪些检查级别、也无法充分确定零件是否适合在我们的应用中使用。