This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:有关 EVM-430-FR6047 的声学调制方案、传感器频率范围和功率收集的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1613827/evm430-fr6047-questions-about-acoustic-modulation-schemes-transducer-frequency-range-and-power-harvesting-for-evm-430-fr6047

器件型号: EVM430-FR6047

您好、Texas Instruments 技术支持团队、

 我目前正在使用 EVM-430-FR6047 超声波评估板、希望获得有关一些技术方面的更多信息、以便优化我的设计和实现。

我有以下问题:

  1. 声调制方案
    您能否详细介绍可通过 EVM-430-FR6047 板实现的推荐或支持声学调制方案?
    •TI 是否已测试或推荐使用特定的调制技术(例如 FSK、PSK、OFDM,自定义编码方案)?
    •是否有展示这些方案的示例配置或参考设计?

  2. 传感器频率范围
    什么是 建议的频率范围(以 MHz 为单位) 对于与 EVM-430-FR6047 兼容的超声波换能器?
    •是否有您推荐的特定传感器型号或规格(例如中心频率,带宽)?
  3. 能量收集/能量收集技术
    EVM-430-FR6047 是否支持任何形式的 能量收集 或用于维持电路板或传感器的低功耗能量净化?
    •是否有集成能量收集模块的参考电路或建议(例如振动,声学,环境射频,太阳能)?
    •如果不直接支持、是否有将能量收集与电路板电源系统结合使用的最佳实践?

    如果有任何相关的应用手册、参考原理图、演示代码或其他文档可以帮助解答上述问题、我非常希望他们提供帮助。

    非常感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。

    此致、

    Alan Puthussery Salvi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我假设您的应用是水表、因为您选择使用 FR6047。 因此,根据您的问题:

    1.我们没有 展示不同调制 方案的示例或参考设计。

    2.对于 换能器频率范围,通常推荐用于水表应用的 1MHz、2MHz 换能器。   有关详细信息、请参阅下面所示的超声波感应技术常见问题解答中的问题 14。

    3.我没有太多的经验,我们的团队也没有任何相关的参考设计,你可以尝试发布一个新的主题,关于能量回收技术,并将分配给其他团队的专家,谁可以对此发表一些意见.

    此致、
    彼得