This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 校准数据丢失?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1612313/msp430fr2633-captivate-calibration-data-lost

器件型号: MSP430FR2633

您好:

我们发现使用 MSP430FR2633IRHB 的设计存在问题。 系统包含两个具有相同错误的相同触摸控制器单元(手柄)。 每个把手中包含一个 MSP430FR2633IRHB — 如果触摸把手,它会短暂(几秒)工作、那么把手将在大约 30 秒内不工作。 -之后,把手工作正常。 该错误总是在器件长时间(几天)未运行时发生、到目前为止仅在 100 个器件中有 1 个器件上运行。

微控制器在未运行时处于 LPM4 模式。 此处可能存在的任何错误的线索都将被告知。

如果长时间不使用 MSP430FR2633IRHB、它是否会丢失 LPM4 模式下的 CapTIvate 设置、因此 CapTIvate 单元在唤醒时必须重新校准、这可能需要 30 秒?

校准如何工作? CapTIvate 单元是否可以在 LPM4/LPM3 模式下进行校准、或者是否需要切换到活动模式? 更改是否会不时自动进行? 校准需要多长时间?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试缩短唤醒间隔? 在特定的接近扫描时间后、captouch 将唤醒并跟踪环境变化。 如果时间过长、环境影响会不是很好。

    另请检查您是否可以记录数据。 进行更多的 deaper 分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计对能量非常敏感。 采用单节锂电池供电时、该电路板需要工作大约 7 到 10 年。 因此、我们必须尽可能长时间将其保持在 LPM4 模式。 没有任何用户输入、微控制器不应切换到工作模式。  通常、每天都有一个或多个用户操作。 但是、在这种特定的错误情况下、用户操作非常罕见(> 10 天)。

    很遗憾、无法记录数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    好的。  似乎很难重现问题。 另一种方法是在 FRAM 中记录校准时间。 如果此问题与校准有关、我们可以从中获得一些信息。