This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:单个传感器设置返回负振幅

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1614852/evm430-fr6047-single-transducer-set-up-returning-negative-amplitude

器件型号: EVM430-FR6047

您好、

我尝试使用单个传感器设置在大约 1cm 的距离处读取发送和接收 SENT 信号。 这为飞行时间提供了一个非常短的窗口、我们目前可以获得大约 10ms 的测量值、但这会导致接收到的振幅非常负。 如果任何人都有一些非常感谢的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在 GUI?中分享您捕获的 ADC 波形和参数设置

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是我当前的设置、我目前有一个传感器拼接在一起、既可以是 ch0、也可以是 ch1。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 波形对我来说看起来真的很糟糕、老实说、我在传感器距离这么小上没有太多经验、但根据您的参数设置、您是否尝试过稍微增加一些 脉冲数 增益控制 获取高信号振幅波形和更多信息?  

    请尝试 以下参数、我想知道在这些设置下的波形会是什么样子。

    脉冲开始之间的间隙:4us、脉冲数:10、启动 PPG:33000ns、开启 ADC 计数:5000ns。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遵循了您的建议、结果如下

    在 10 个脉冲,它变得一团糟,因为它捕捉太早



    当脉冲减小到 5 个脉冲时、它看起来像这样




    为了使 10 个脉冲有效、我将其复位为 11us 脉冲开始并获得此值






    感谢您对此问题的帮助。