This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:在供水模式下使用 5V TX

Guru**** 2924580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1613794/evm430-fr6043-using-5v-tx-in-water-mode

器件型号: EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02005

您好:

我的问题是:是否可以在供水模式下使用 EVM430FR6043 的 5V TX?  

我目前正在将 EVM430FR6043 与水演示代码搭配使用。 我按照设计指南《TIDM-02005 适用于水流量测量的优化型超声波感应计量参考设计》中所述连接了所有跳线。 现在我发现、通常可以使用 5V 而不是 3V3 驱动传感器、更改板上的跳线。 遗憾的是、这些是跳线、我不应参考《水计量设计指南》。 那么、是否仍有方法可以在水模式下使用 5V 电压设置跳线/连接传感器?

 

提前感谢!