This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:带 MSP430FR2355 的 MSP-FET–调试接口安全&器件配置数据不一致错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2355, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1616681/msp430fr2355-msp-fet-with-msp430fr2355-debug-interface-secured-device-configuration-data-inconsistent-errors

器件型号: MSP430FR2355
主题中讨论的其他部分: MSP-FETUNIFLASH

尊敬的 TI 支持团队:

目前、我在使用 MSP-FET 连接到 MSP430FR2355 器件时会遇到连接问题。 请您提供有关可能原因和故障排除步骤的指导。

目标器件: MSP430FR2355
调试探针: MSP-FET  
使用的工具: CCS/UniFlash


观察到的错误消息

  1. “器件的调试接口已受保护。“

  2. “设备配置数据不一致。 请停止使用/更换目标设备。“

器件无法通过调试接口连接、导出/读取操作会失败。


问题

非常感谢您的支持。

此致、
Yen Ting Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yen:
    第一个错误消息表示 MSP430 中的保护保险丝已熔断。 在这种情况下、无法再次连接或读取器件。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Diego

    感谢   您的澄清。

    我 有 两个 后续 问题:

    1. 在 “       保护器件的调试接口“之后、   仍然 可以     通过 BSL (UART BSL ) 访问器件 、       读取主 FRAM 内容或读取 寄存器、以 确认   器件是否  真正 锁定。
     换句话说 、   安全 调试 接口是否 会自动 阻止    MSP430FR2355 上的 BSL 访问、 或者  BSL 是否 仍 可  用于 回读 而无需 批量 擦除?

     2.关于 “设备 配置 数据 不一致。  请 停止 使用/更换 目标 设备。“    可以  使用哪些方法 来 确定  根本 原因?

    感谢   您的 指导。


     此致、
     刘延婷