This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:连接问题:定制 MSP430FR6043 PCB 无法通过 EVM ezFET 与 USS GUI 握手

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, UNIFLASH, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1614999/evm430-fr6043-connection-issue-custom-msp430fr6043-pcb-unable-to-handshake-with-uss-gui-via-evm-ezfet

器件型号: EVM430-FR6043
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6043UNIFLASHMSP430F5528

TI 团队大家好、

我目前正在使用开发超声波流量计解决方案 EVM430-FR6043 评估套件和 超声波感应设计中心 (USS) GUI 。 我开发了一个基于 MSP430FR6043 的定制 PCB、该 PCB 经过硬件优化(移除了接头,LCD 等)以减小尺寸。

尽管成功刷写了固件并验证了硬件连接、但 USS GUI 仍无法检测到定制电路板、因此我遇到了问题。 下面是我的设置、问题和故障排除结果的具体详细信息。

带来问题

我刷写了该标准 USS Gas 演示固件 (从 TI.com 下载)使用 Uniflash 同时加载到 EVM 板和定制 PCB 上。

EVM 板: 连接到 USS GUI、而不出现问题。

定制 PCB :USS GUI 显示“HID Bridge Connected -- Waiting for device“(HID 桥已连接--正在等待设备)、并且无法继续。

我随附了定制 PCB 的原理图、以供您参考。

硬件配置和接线

为了与定制电路板进行编程和通信、我使用 EVM430-FR6043 的 ezFET 部分。 我移除了跳线 J1、J2 和 J3 以隔离 EVM MCU、并在 EVM ezFET 接头和定制电路板之间建立了以下连接:

comms. : EVM (J3 上的 RXD/TXD)→定制板 (TP18 RXD/TP19 TXD)

I2C : EVM(SCL/SDA 在 J1 上)→ 定制板(SCL/SDA 在 J1 上)

控制 :EVM (J3 上的 RST/TEST)→ 定制板(TP1 重置/TP20 测试)

EOC 中断 :EVM (J1 上的 IRQ)→ 定制板 (J1 上的 IRQ)

注意事项 : VCC (TP21 GND/GND)→ 定制板 (TP21 VCC GND/引脚 6 GND)

重要观察结果和异常

在故障排除过程中、我观察到 I2C 寻址存在差异、这可能是根本原因:

I2C 地址不匹配: 尽管将完全相同的固件映像刷写到两个电路板上、I2C 扫描会显示不同的地址:

EVM 板: 在地址 0x48 进行检测。

定制 PCB: 在地址 0x0A 处检测。

问题:相同的固件如何在同一 MCU 型号上产生不同的 I2C 从器件地址?

逻辑分析仪分析:

我截获了工作中的 EVM 和 GUI 之间的通信。 GUI 显示为对地址执行读取/写入操作 0x0A

当尝试使用定制 PCB 进行相同操作时、总线显示 0xAA + NAK

已采取的核查步骤

为确保定制硬件正常工作、我执行了以下独立测试:

基本功能 :将一个简单的 LED 闪烁代码同时刷入 EVM 和定制 PCB。 两者都成功运行。

I2C 硬件检查 :通过与 Arduino Uno 通信验证自定义 PCB 上的物理 I2C 线路。 硬件线路正常工作。

您能否帮助排除定制 PCB 拒绝 GUI 连接的原因或解释在 EVM 和定制硬件之间观察到的 I2C 地址差异?

此致、

Sasanka

Sch_Ultrasonic_Flow_Meter_Controller_20250922.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上没有两个辅助 MSP430 芯片? 器件型号是 MSP430F5528。 您使用哪种固件/程序对这两个芯片进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有两个辅助 MSP430F5528  芯片、我使用了 TI 官方网站上提供的默认固件、  

    适用于 FR604x 的 USS Gas 演示  的 Windows 安装程序— 23920 K

    连接 EVM 和 USS GUI 时不会出现问题。 定制电路板出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的原理图中移除了这两个芯片。 其中之一 HID 桥应该负责 FR6043 与 PC 之间的通信/连接、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清:是的、定制电路板特意省略了 HID 桥/ezFET 芯片以减小尺寸。

    这正是我使用*EVM*板载 ezFET/HID 桥接器与定制电路板进行通信的原因。 如我的“硬件配置“部分所述、我已将 EVM 的桥接接头 (J1/J3) 直接以物理方式连接到定制目标板上的相应 UART、I2C 和控制引脚。

    关于问题:实际上在地址 0x0A 处检测到我的定制电路板、这与 USS 库的标准 USS_userConfig.h 定义相匹配。  

    由于固件是相同的、并且目标以正确的地址 (0x0A) 响应、但却否定了 GUI 的握手、因此我怀疑这是跳线上的信号完整性或唤醒信号问题。

    您能否确认“HID 桥已连接 — 正在等待器件“状态是否意味着 I2C ACK 出现故障或 GPIO 唤醒握手(IRQ 线路)出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以在您发布的另一个主题中讨论,将关闭此主题,谢谢。

    此致、
    彼得