This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:MSP-ZERO-CODE-STUDIO

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-ZERO-CODE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617826/mspm0c1103-msp-zero-code-studio

器件型号: MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件:MSP-ZERO-CODE-STUDIO

MSP-ZERO-CODE-STUDIO 仅适用于 Windows。 TI 是否将提供适用于 Linux 的可执行文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:
    我们目前没有计划为零代码提供 Linux 支持。 但是、随着年的进展、我们可能会有一些更新(我想是年底)

    此致、

    Diego Abad