This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:微控制器选择

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TMS320F2806, MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1616917/tm4c123gh6pm-microcontroller-selection

器件型号: TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TMS320F2806MSPM0G1507

目前正在尝试将手持仪表从 TMS320F2806 升级到 TM4C123GH6PM。

我们尝试改进的主要功能是安全特性、能够用作 USB OTG、并且能够控制显示器。

这个新芯片 TM4C123GH6PM 是需要使用的正确芯片、还是有更好的低功耗选项来满足这些基本要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、我想如果您主要担心这些问题、您是否没有考虑使用新的 MSPM0G5187? 不知道您使用的显示类型(段式,基于 I2C/SPI 等)、但这有 USB 功能/功能/SDK 示例、并且成本比 TM4C 器件低得多。

    -布赖恩