This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PHONE:关于用于检测软管 (Q1–Q5) 中短气泡的 CapTIvate 互电极布局的说明

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617474/captivate-phone-clarification-on-captivate-mutual-cap-electrode-layout-for-detecting-short-air-bubbles-in-a-soft-tube-q1-q5

部件号: CAPTIVATE-PHONE

您好、

我们正在查看以下 E2E 主题以及随附的“使用 CapTIvate 进行丸检测“材料。 我们知道、当短气泡不可见时、电极布局/场成形往往比 IC 参数调优占据主导地位更大。 我们想澄清以下几点 (Q1–Q5)、以便我们可以构建自己的简单铜箔/丙烯酸测试夹具、然后设计一个专用的电极 PCB。

参考资料:

问题 1: “每个电极覆盖管的~1/4 “的含义
在相互盖的“电极夹管“概念中、提到“每个电极应覆盖~1/4 的电极管“。
“1/4"指“指的是哪个管尺寸(例如周长/缠绕角度)、哪个电极尺寸应相应调整?
另外、“1/4"建议“建议(经验法则,分析,测试结果等)背后的原理是什么?

问题 2: 实验中的“GND 电极“是如何连接的?
在照片+原理图中、电极看起来连接到不是 GND 引脚的电容器引脚(例如 CAP0.x)。  在您的实验中、“GND 电极“的实际连接是如何的?

  • 直接连接到系统 GND(不是传感器 IO)、或者
  • 分配到其中一个 CAP 引脚并在固件/设置中配置/用作 GND 电极?
    我们想确认确切的接线/配置。

问题 3 为什么将 GND 电极与横截面的 RX 相对/靠近放置?
横截面图显示了一个 GND 电极位于 RX 电极的对面/附近。
然而、电极设计指南通常建议避免电极下方布线/接地、以防止灵敏度损失。
在实验中放置该 GND 的意图是什么(例如场整形,降噪,稳定基线等)?

问题 4 照片和横截面图之间的精确映射
我们对照片与横截面的对应程度并不充满信心。

  • 横截面是否按照黄色箭头方向绘制?
  • 哪个板(顶部/底部)包含 TX/RX/GND、它们之间的间距如何?
    如果可能、您能否对照片中的哪些铜箔对应于 TX/RX/GND?

问题 5. 为什么互电容检测中需要 GND 电极?
我们了解互电容主要测量 TX-RX 互电容变化。 在该配置中添加 GND 电极的主要用途是什么?
此外、GND 电极通常应连接到系统 GND 是否正确?
(我们计划从仅 TX/RX 开始、然后添加 GND 电极并进行比较。)

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉晚才回复。 对于第 1 季度和第 2 季度、我必须咨询团队专家以了解更多详情、他目前不在办公室、回复将被延迟。 但我可以帮助解决其余问题。

    CapTIvate 技术设计指南 最佳实践部分中、建议在 RX 靠近 TX(如果它们位于同一层)时放置 GND、以防止“虚假“触控、这可能导致错误触发和读数错误。  这种方法用于减少噪声和稳定基线、如您所述。

    由于引入了寄生电容、因此互电容中需要 GND。

     

    有关 GND 放置的更多详细信息、请参阅 CapTIvate 技术设计指南 和 电容式触控设计流程 。  

    此致、

    Bill