This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP430F5342IRGZR:UART 电压等级

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617303/msp430f5342-msp430f5342irgzr-uart-voltage-level

器件型号: MSP430F5342

您好团队

我使用 MSP430F5342IRGZR。 对于 UART 接口、我已将信号电平转换为 1.8V。 但当我尝试使用 1.8V UART 电缆访问时、会出现垃圾值。 我已经附加了设计的快照。 请求您验证它以及 MSP 是否支持此电平转换。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了电压转换是否按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压转换按预期运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我不明白您为何要询问 UART 电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是时候让范围扩大、看看您正在发送和接收的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我将电平转换器器件从 TXB 更改为 TXS、并得到了正确的打印件、例如 UART 信号缺少上拉电阻。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    您似乎找到了初始问题的解决方案。 如果您需要任何其他支持、请重新打开此主题或创建新主题。

    此致、

    Owen