This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LaunchPad 未连接

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617648/lp-mspm0g3507-launch-pad-does-not-connect

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

我正在尝试将 LaunchPad GUI 连接到 LP-MSPM0G3507。 当 GUI 启动时、它似乎对 LaunchPad 进行编程(LED 闪烁)、但随后 GUI 会指示它正在等待数据。 我已检查 USB 端口、它们可以在 9600 波特下运行。 在开始学习教程之前、我想确保沟通是正确的。

 

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在向 G3507 闪烁什么程序?

    调试器是否在 main() 处停止? 您必须按“Continue(继续)“按钮才能运行该程序。

    您所指的“通信“尚不清楚。 如果是反向通道 UART、您可以刷写 UART 回显示例以验证其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您可以通过设备管理器确认与计算机的连接:

    若要确保 LaunchPad 配置正确、请检查 J101 接头上的所有跳线是否均已连接。 这些跳线将板载 XDS110 连接到 MSPM0G3507。

    您还将注意到 J101 接头下方的 J21 和 J22 接头。 这些跳线区分特定引脚是连接到 LaunchPad 上的 20 引脚接头还是连接到板载 XDS110。  有关更多详细信息、请参阅 MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件用户指南 (LP-MSPM0G3507)。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、现在再来谈谈这个问题。  

    首先、我尝试使用 GUI、而不是 CCS。

    我能够让一个 CCS 示例正常工作、因此在某种程度上、这现在是一个基本要点。

    但是、所有跳线均正确。 启动 GUI 后、对 LaunchPad 进行编程、程序会发生变化。 但这是事实。 我可以按下 SW2 以更改模式、但 GUI 无效。

    如果有一个像这样的 GUI 只是为初学者,这将是很好的,但并不重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    在选项下、您是否可以打开串行端口设置:

    然后、您是否可以确保所选的 COM 端口是包含“UART"的“的端口(在屏幕截图中,应为 COM5)。

    将波特率设置为 115200。

    在 GUI 的左下角、您应该会看到:

    GUI 现在应与开箱即用示例交互:

    e2e.ti.com/.../blink_5F00_led.mp4

    您还应该能够使用 Enable switch 控制器件上当前正在运行的示例:

    此致、

    Owen