This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:无法编程、器件返回错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1618284/msp-exp432e401y-unable-to-program-device-returning-errors

器件型号: MSP-EXP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、我有一个用于开发的 MSP-EXP432E401Y 修订版 1.0。 设备工作正常、直到最近它决定在尝试对设备进行编程时继续返回大量错误。  

XDS110 正确显示在 Windows 11 设备管理器中。 它处于标准运行模式、运行固件版本为 3.0.0.41。

以下是我看到的错误:

【错误】Cortex-M4_0:连接到目标时出错:(错误–614 @ 0x0)目标指示先前的 SWD 请求存在错误条件。 清除错误条件、然后再次尝试 SWD 请求。 (仿真包 20.4.0.3835)

【错误】Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误–1274 @ 0x0)连接序列期间遇到错误。 具体原因未知、但可能是尝试访问由于断电、时钟或身份验证(即安全正在阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。 如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程后可以允许访问。 (仿真包 20.4.0.3835)

【错误】Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误–613 @ 0x0)目标指示自身繁忙。 再次尝试 SWD 请求、或中止事务。 (仿真包 20.4.0.3835)

 

我尝试了多台计算机并重新安装 Code Composer Studio 和 Uniflash、问题似乎与电路板有关。 我已经尝试使用它来对外部器件进行编程、但随后返回错误–615、其中它无法正确检测 SWD 标头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您之前运行过哪种类型的代码? 是否有任何可能已锁定器件的东西?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它是 mqtt_client 示例的修改版本。 它过去一直运行良好,直到几天前,当它停止工作. 否、不应该有任何东西会将设备锁定在目的上。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、我们确保电路板配置正确:

    我将仔细检查跳线配置、确保没有松动的地方。

    您还可以使用万用表验证电路板电源状态

    您是否可以访问其他电路板? 这有助于查看它是否与调试器/计算机相关。

    马修