This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:引导加载程序查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617753/mspm0l1305-boot-loader-query

部件号: MSPM0L1305

您好、  

我正在使用 MSPM0L1305(‑μ F 引脚 WQFN 封装) 达到额定功率。


对于初始编程、我使用 I²C ROM 引导加载程序 (BSL_I2C)

在我的硬件中:

  • 0 Ω 引脚 (SCL/SDA I²C) 使用中的路由
  • NRST 任何信号进行多路复用 SCL0 、因此我不能使用 NRST 作为专用的外部复位
  • BSL_invoke 引脚用于其他目的且不可用
  • 对于空白 MCU、 I²C BSL 自动运行 ,这是好的

我的问题是:

将固件加载到 MSPM0L1305 后、我是否仍然可以完全通过软件(运行时 BSL 调用)调用 μ I²C 引导加载程序、而无需使用 NRST 或 BSL_invoke 引脚?

由于我在同一引脚上使用 SCL0 和 NRST、在调试和引导加载期间是否会出现任何问题? 我应该更改什么?

正是这样、我使用的是的第 5 个引脚  MSPM0L1305SRTRR  作为 BSL_SCL 初始化来加载固件。 然后、如果需要、它将用作 I2C_SCL0 来发送命令。 同时它可以充当 NRST 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    您可以完全通过软件调用引导加载程序、而无需使用外部引脚。

    请参阅 MSPM0 引导加载程序用户指南 和 MSPM0 引导加载程序实现

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复

    对于社署、我有一个疑问。
    SWD 接口是否需要 NRST 引脚?
    在我的设计中、我使用的是 严格针对 SWD 设置了 SWDIO 和 SWCLK 并且我不会在固件中重新分配或修改它们。
    从文档中、我了解到这一点 仅当 SWDIO 和 SWCLK 引脚在软件中重新用途或禁用时、才需要 NRST 。 否则、SWD 无需 NRST 即可正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    SWD 接口不需要 NRST 引脚、但如果它未被拉高、器件将无法启动。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的澄清。 由于此引脚稍后将用作 SCL0、因此我们已经在线路上添加了一个‑Ω 上拉电阻器。 我的问题是: 即使 NRST/SCL0 引脚由固件配置为 SCL0、SWD 接口 (SWDIO/SWCLK) 是否仍然可以正常工作、而无需 NRST?

    此致
    Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    SWD 接口不需要 NRST 引脚。

    此致、

    Owen