This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:两个 TI MCU 之间的 UART 通信:MSP430FR2153 和 AMP;MSP430FR6043

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619058/msp430fr2153-uart-communications-between-two-ti-mcu-msp430fr2153-msp430fr6043

器件型号: MSP430FR2153

大家好:

这是以斯拉。 我目前正在处理一个需要大量闪存和 RAM(大于 64KB 的 FRAM 和大于 8KB 的 RAM)的项目。 为了解决这一问题、我将工作分为两个 MCU:64KB FR6043 和 16KB FR2153。  

现在、我不确定如何在它们之间建立通信。 我的第一种选择是使用 UART 通信、因为它是异步的、不会对控制器施加任何负载。 我不喜欢使用 SPI 或 I2C、因为两个 MCU 都需要作为主器件和从器件运行、这会使设置复杂化。

如有任何有关此方面的软件指南或应用手册、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    MSP430 SDK 包含 UART 通信的示例:

    UART 简介实验 可能也会有所帮助。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 基本上、您要向我保证、我可以让他们完美地进行通信、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    利用 SDK 示例和简介实验室可以帮助您在两个器件之间建立通信。 如果有任何其他问题或遇到任何问题、请重新打开此主题或创建新主题。

    此致、

    Owen