This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:飞行遗产

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617525/msp430fr5969-sp-flight-heritage

器件型号: MSP430FR5969-SP

请就该器件提供以下信息:MSP430FR5969-SP。

  1. SEU 抗扰度(我们在您的数据表中找到了 SEL 抗扰度、但找不到 SEU 的信息)
  2. 飞行遗产、此部件使用的特定程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Satomi、您可以在以下文档中找到有关 SEU 的部分(第 6.4 节和结果见表 4/图 7)。

    https://www.ti.com/lit/rr/slak026

    至于飞行遗产,我不知道我们有这些信息可供公开分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的答复。

    至于飞行遗产、我可否证实是否有飞行遗产?

    此外、如果您至少能告诉我们该器件有哪些轨道或高度、这将会很有帮助。

    感谢您的持续支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satomi ,让我检查内部,并得到你.