This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG479:MSP430FG479:4.7uF LCDCAP 外部电容器的允许容差

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619726/msp430fg479-msp430fg479-allowable-tolerance-for-the-4-7uf-lcdcap-external-capacitor

器件型号: MSP430FG479

尊敬的 TI 团队:

我对 MSP430CAP 引脚的外部电容有疑问。

数据表指定的 LCDCAP 最小值为 4.7uF、因此我目前计划在我们的设计中实现 4.7uF 电容器。

您能否说明一下此电容器的最大允许容差 (%) 是多少? 目前、我正在考虑使用容差为±20%的 4.7uF 电容器。 这是否可以接受?

我的问题是、即使由于此±20%容差(以及可能的直流偏置特性)、实际电容降至 4.7uF 以下、LCD 电荷泵是否仍然可以正常稳定地运行。

如有任何建议或建议、将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不建议在此处使用 容差为±20%的 4.7uF。 仍然有可能使实际值<我们的最低规格、然后可能导致 VLCD 不稳定。 可以使用 容差为±20%的 10uF 或 6.8uF。

    此致、

    Zoey