This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:TLVM13610RDFR

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1618927/tlvm13610-tlvm13610rdfr

器件型号: TLVM13610

请查找随附的设计文件并验证设计图。

我们要求使用同一器件通过两个稳压器实现 28V 输入。 输出电压为 5V 和 3.3V、两个输出都需要 8A 电流。 请检查连接是否正确。

此外、我已按照数据表中的建议将 VLDOIN 引脚连接到正常接地。 但是、TI Webench 工具建议将其连接到 AGND。 请确认应优先考虑哪个连接。

此外、请验证是否所有 AGND 连接都正确完成。

 
 
此致、
Prajesh PEMESR-RTM.pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将查看此原理图、请留出 24 小时时间进行初始注释。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待您的确认、请尽快回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待您的确认、请尽快回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、  

    我刚才讲过、元件看起来不错。 我建议在数据表中指定的 3.3V 输出上增加一个 47uF 输出电容器。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    确认一下  

    “此外、我已按照数据表中的建议将 VLDOIN 引脚连接到正常接地。 但是、TI Webench 工具建议将其连接到 AGND。 请确认应优先考虑哪个连接。

    此外、请验证是否所有 AGND 连接均已正确完成。“

    此致、
    Prajesh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、  

    感谢您指出、是的、VLDOIN 引脚可以连接到 AGND、以提高抗噪性、如下面的 DS 中所述。 接地连接看起来良好。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我连接到正常接地端、这样就没有问题、VLDOIN 至 AGND 现在未连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    不知道这里有什么问题。 您是否询问保持 VLDOIN 与正常 GND 的连接是否可以? 可以正常工作、连接到 AGND 只会提高抗噪性。 我建议查看下面发布的 EVM 原理图。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucn1/slvucn1.pdf?ts = 1772163663867

    此致、  

    Oscar Ambriz