This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:需要在单个 CS 周期内通过 SPI 发送 32 位数据

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1620522/mspm0g3507-need-to-send-32-bit-data-over-spi-under-single-cs-cycle

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

SysConfig 更改

选定的帧大小为 16

已启用打包  

API DL_SPI_transmitDataBlocking32 用于发送 32 位数据、我可以通过 MOSI 看到 32 位数据、但在两个 CS 周期内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用三线并自行控制 CS。 我更喜欢这样做,所以我*知道*发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢