This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:M0G3519QPNRQ1 - BSL UART 编程

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1622061/mspm0g3519-q1-m0g3519qpnrq1---bsl-uart-programming

器件型号: MSPM0G3519-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们目前正在尝试通过 UniFlash 工具使用 BSL UART 模式对 M0G3519QPNRQ1 器件进行编程。 但是、我们无法找到可选择串行连接(引导加载程序模式)作为调试器的适当引导加载程序连接设置。

您能否确认是否可以使用串行连接(引导加载程序模式)对此 MCU 进行编程?

此外、请指导我们使用串行连接在 BSL UART 模式下对器件进行编程的正确过程。

期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可以使用 UART 对器件进行编程。

    有一些 CCS 示例展示了如何进行操作。

    您面临什么问题?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Matthew、

    您能告诉我们您所指的 CCS 示例吗?

    此外、我们没有 LaunchPad 板。 我们正在尝试使用 BSL UART 通过串行连接对原始 MCU 进行编程。

    此致、

    Jothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的主机(器件对目标进行编程)器件是什么?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们的主机是采用 Ubuntu 22.04 的 Linux PC。

    此致、

    Jothi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我误解了你:)

    实用指南: software-dl.ti.com/.../uniflash_guide.html

    请尝试以下操作:

    马修